<h2 class="h2 subheading-3">Informazioni su Rockwell Automation</h2>
<p class="about_txt"><a href="https://www.rockwellautomation.com">Rockwell Automation, Inc.</a> (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 26.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito <a href="https://www.rockwellautomation.com">www.rockwellautomation.com</a>.</p>
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, è stata riconosciuta come una delle 2022 World’s Most Ethical Companies da Ethisphere, un leader globale nella definizione e nello sviluppo degli standard delle pratiche aziendali etiche.
Questa è la quattordicesima volta in cui Rockwell è stata inclusa nel prestigioso elenco che rende omaggio alle aziende dotate di una leadership eccezionale e una dedizione verso l’integrità aziendale, attraverso le migliori pratiche nell’ambito della governance, della conformità e dell’etica.
“Ancora una volta, siamo orgogliosi di accettare questo riconoscimento da Ethisphere, che sottolinea il nostro impegno verso l’etica e l’integrità" ha dichiarato Blake Moret, presidente e CEO di Rockwell. “Stiamo facendo cose straordinarie per i nostri clienti. Affrontiamo queste sfide con passione, perché quello che facciamo è essenziale per rendere il lavoro più produttivo e sostenibile”.
L’etica e l’integrità sono gli elementi trainanti più importanti del grado di partecipazione dei dipendenti di Rockwell, promossi e coltivati attraverso un forte impegno e una mentalità basata sul “far sentire la propria voce”, compreso il programma aziendale di vecchia data dell’ombudsman. Rockwell chiede anche al 100% del suo consiglio di amministrazione, dei suoi dipendenti e degli appaltatori, di completare un corso di formazione annuale nell’ambito dell’etica che viene aggiornato annualmente.
“Oggi, i leader aziendali affrontano la più grande sfida del loro mandato, che è quella di essere etici, responsabili e affidabili al fine di portare avanti cambiamenti positivi”, ha dichiarato Timothy Erblich, CEO di Ethisphere. “Continuiamo a lasciarci ispirare da coloro che sono stati inseriti nell’elenco delle aziende più etiche al mondo e dalla loro dedizione nell’ambito dell’integrità, della sostenibilità, della governance e della comunità”.
Rockwell è stata una delle 136 aziende premiate con una presenza in 22 paesi e 45 settori industriali. Visualizza tutto l’elenco dei vincitori del 2022. Basato su Ethics Quotient®, di proprietà di Ethisphere, il processo di valutazione delle aziende più etiche al mondo include più di 200 domande sulle pratiche sociali, ambientali e culturali, sulle attività di etica e conformità, sulla governance, la diversità e le iniziative volte a promuovere una solida catena di valori.
Scopri di più sull’impegno di Rockwell nei confronti dei principi di etica e integrità.
Pubblicato 25 marzo 2022