Risiken wachsam im Blick behalten
Digitalisierung des industriellen Risikomanagements für mehr Sicherheit
Machen Sie sich Sorgen um die Cyber-Sicherheit in einem Connected Enterprise? Dann vergessen Sie nicht, dass viele Organisationen ältere Technologien einsetzen, die Daten an ungeschützte Automatisierungssysteme senden. Wenn dann die Anzahl verbundener Geräte steigt, haben Hacker automatisch mehr Zugangspunkte zum System. Mit The Connected Enterprise bekommen Sie dieses Risiko in den Griff und sorgen für mehr Sicherheit.
Mit intelligenteren Technologien lässt sich auch der Schutz eines Connected Enterprise gewährleisten. So sind zum Beispiel lernfähige Geräte in der Lage, sich selbst zu überwachen und bei einem Leistungsproblem die Mitarbeiter zu warnen. Mobile Terminals können dafür sorgen, dass Mitarbeiter einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Anlagen wahren. Und integrierte Intelligenz schützt die Produktintegrität und trägt zum Verbraucherschutz bei.