El éxito de la fabricación discreta reside en la planificación y control de la producción para mantener el correcto funcionamiento en los niveles requeridos, mientras cumplen con los objetivos de calidad y costos. Aplican los procesos estándar de producción mientras monitorean y evalúan de forma continua los planes programados para adaptarlos a fin de atender y mejorar los costos, la calidad, la flexibilidad, la entrega y otros objetivos sobre la marcha.
FactoryTalk® Production es una solución escalable que ayuda a los fabricantes a equilibrar estos objetivos con un método automatizado de gestión de pedidos en entornos complejos.
¿Es FactoryTalk Production adecuado para su empresa?
Mejoramos la velocidad de fabricación y la capacidad de respuesta, reducimos el costo estructurado y gestionamos mejor el riesgo. ¿Qué puede hacer usted? Vea nuestro eBook interactivo.
Un día en la vida de un pedido de producción
Obtenga la tecnología que necesita para ser más dinámico, lanzar productos con mayor rapidez y destacarse de la competencia.
Aprenda de nuestro propio recorrido
Al integrar información a través de TI y OT en toda la empresa, se optimiza el rendimiento de esta, de la planta y de la red de suministros, así como la agilidad comercial. Podemos ayudarlo a lograr lo mismo.