I produttori discreti di successo pianificano e controllano la produzione per mantenerla ai livelli richiesti rispettando al tempo stesso gli obiettivi di costo e qualità. Essi applicano processi produttivi standard, monitorando e valutando al contempo i piani di produzione per adattarli affinché soddisfino e migliorino gli obiettivi di costo, qualità, flessibilità, consegna e altri, in tempo reale.
FactoryTalk® Production è una soluzione modulare che aiuta i produttori a bilanciare questi obiettivi con un metodo automatizzato per gestire gli ordini in ambienti complessi.
FactoryTalk Production è la scelta giusta per voi?
Abbiamo migliorato la velocità di produzione e di risposta, ridotto i costi strutturati e gestito il rischio in modo più efficace. Cosa potreste fare voi? Scopritelo nel nostro eBook interattivo.
Una giornata nella vita di un ordine di produzione
Ottenete la tecnologia di cui avete bisogno per acquisire maggiore agilità, realizzare nuovi prodotti più velocemente e differenziarvi dalla concorrenza.
Imparate dal nostro percorso
Integrando le informazioni provenienti dai livelli IT e OT, dagli impianti e da tutta l’organizzazione, abbiamo ottimizzato le prestazioni della nostra società, degli impianti e delle reti di fornitura, aumentando la nostra flessibilità. Ora possiamo approfondire il discorso con voi.